This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:启用阈值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032884/tps563200-enable-threshold

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS54202

大家好、

我的客户对数据表描述有疑问。 请帮帮我。

问题1. 根据 TPS563200数据表、EN 阈值被描述为"EN 高电平输入电压、最小值为1.6V"、这是否意味着考虑到变化范围、可以启用 IC V_EN=1.6V 或更高电压?

问题2. 在 TPS54202数据表中、 EN 阈值被描述为"上升:典型值 1.21V、最大值 1.28V"、这是否意味着某些 IC 可在 V_EN=1.28V 时启用、因为存在差异?

问题3. TPS563200和 TPS54202之间的描述差异意味着它们具有不同的 EN 结构? 否则、这只是写法上的差异?

TPS563200

TPS54202

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    Q1:是的、EN 上升阈值存在变化。 不同 IC 具有不同的 EN 上升阈值。   考虑到变化范围、当 V_EN=1.6V 或更高时、可启用 IC

    Q2:是的、EN 上升阈值存在变化。 这意味着当 EN 大于1.28V 时、必须启用 IC。 但是、这并不意味着每个 IC 都将启用、直到1.28V;当 EN 小于1.28V 时、它可以启用。

    Q3:这是一个写法差异。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、明白了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、明白了。 谢谢!