This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:保险丝 Digital Power Studio 上显示温度故障和警告

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032460/ucd3138-temperature-fault-and-warning-display-on-fustion-digital-power-studio

器件型号:UCD3138

尊敬的 Amiel:

一切如何与您顺利配合。

请参阅以下屏幕截图、了解 Fusion Digital Power 在线 GUI 上显示的欠温保护和警告。  

我认为 应交换 GUI 上显示的 UT 故障和 UT 警告。 您能在这方面提供帮助吗?

对于 UT 警告状态、它显示 UT 故障。

对于 UT 故障状态、它显示 UT WARN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack、您是否了解了状态命令中的实际状态位是什么?  您是否还了解了 UT WARN 和 UT 故障的级别?  故障温度可能高于警告温度。  可能是这些位也位于代码中的错误位置。  由于 GUI 已经使用多个代码进行了测试、我更倾向于怀疑代码中的位、而不是 GUI 中的位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的支持。

    我已使用 PMBus 状态命令值进行检查、它向我显示固件是正确的。 请参阅下面的测试结果。

    这里是 PMBus 规范中的 PBMUS 状态温度定义。

    2.仅当 UT_WARNING 位被置位时、GUI 显示 UT_FAULT (FAULT 的颜色应为红色)

    3.当  UT_FAULT 位被置位时、GUI 显示 UT_WARN (WARN SHOLD 的颜色为橙色)

    4.  设置 UT_FAULT 和 UT_WARNING 位、应交换故障和警告的颜色。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发现、Jack。  由于该问题易于解决、我们将决定如何确定此修复的优先级。  完成后、我们会通知您。  同时、请按原样处理。  您使用的是哪个版本的 GUI?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    目前我使用的是 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.60.exe 版本。

    谢谢。。。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我将向您发送一份版本、供您下周初试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能否尝试此构建并告诉我问题是否已解决。

    http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.71.exe

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amiel、

    感谢在这里的支持、这个问题在新构建中消失了。

    此致、

    插孔