This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901DGNT、TPS7A4901DGNT LDO

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033522/tps7a49-tps7a4901dgnt-tps7a4901dgnt-ldo

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS7A30

您好!

我设计了一个采用 TI LDO 的电源电路。

您可以查看我的 LDO 原理图吗?

原理图文件随附。

提前感谢您。

此致、

Behtan Umut Mercan

e2e.ti.com/.../1641.power_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是美国的劳动节假期、假期结束后、我们将尽快跟进您的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behtan、  

    您的 TPS7A30原理图看起来不错、我唯一的建议是您可以将 NC 接地以改善封装的散热(但这不是一个要求、只是一个建议)。  

    对于 TPS7A49原理图、输入电容太小。 数据表要求 Cin 为2.2uF 或更大、您的原理图只有1uF。 我建议匹配输出电容器并使用10uF、但至少需要将其增加到2.2uF。 同样、将 NC 引脚接地的建议也适用于这些引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的反馈。  

    此致、

    Behtan Umut Mercan