This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782 -将 MP6809用于 EPC GaN

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034300/ucc28782-ucc28782--using-mp6809-for-epc-gan

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

你好

供参考:我们也将向 MPS 技术支持发送此报告。

e2e.ti.com/.../MP6908A_5F00_GaN_5F00_UCC28782.pptx

我们在 使用 UCC28782控制器的实施方案中对 EPC2034、MP6908以及 TPS724xx 器件进行了降压。

它可根据需要提供输出:但速度非常快,所有辅助 IC 都会弹出!

PL 请参阅随附的原理图屏幕截图。

MP6908的卷积偏置的原因是数据表未专门提供任何 VG 输出值表!

因此、我们怀疑在 HVC 处于任何未知电压时、VDD 最大值可能为9V、从数据表中可以清楚看出这一点。 但对于 VG 值、没有任何提及。 由于它们仅显示采用 MOSFET 的应用、其中大部分需要12V 电压、因此我们假设 VG 为9V -不适用于 EPC GaN。

因此、我们将输出电压从20V 降至5V、并将 MP6908设置为5V。

显然、TPS724xx LDO 无法维持到 VDD 的充电电流。  

如果在 所有 VDD 条件下 VG 引脚值指定为5V、我们不必使用此方案。

是吗?

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    原理图显示 SR FET 配置为低侧,MP6908数据表中没有说明 在低侧配置时的驱动器电压,如您所说。 因此、请联系 MPS 以获取一些信息。

    我建议您更改为 MP6908A,即使 MP6908和 MP6908A 之间没有区别。 但 MP6908A 现在在市场上更受欢迎。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的! 但是、我们如何处理我们已经购买的批次-它们甚至安装在回流下...不过、我们还是要指出这一点。 同时、让我检查一下。

    我确信 VG 将跟踪 VDD:它在9V 时达到最大值。

    因此、我们的方法对于 EPC GaN 是正确的。 故障似乎源自 TPS7a24 LDO:其最大输入为20V、但输出在所有电压都上升之前显示为21V ...因此、LDO 短路、其输出达到21V 、进入 VDD、VG 然后达到9V ... EPC 进入电压上升....

    将由齐纳二极管(正如在 NV6117电路中完成的那样)使输入下降。 这应该会解决它。 这是一个小的变化:1个切口、通过 SOD123 PKG 桥接。 通过了返工标准。

    Thnx 很多。

    R