This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:PMID 引脚上的蜂鸣电容器出现问题

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033933/bq25150-problem-with-buzzing-capacitor-on-pmid-pin

器件型号:BQ25150

嗨、大家好、  

我们最近设计了一款采用 BQ25150芯片的定制电路板。 既然我们已经收到了电路板的第一个原型、我们就意识到 PMID 电容器产生了一个看起来非常不寻常的嗡嗡声。 PMID 引脚上使用的电容器是一个额定电压为25V 的10uF 电容器、如数据表所建议。 嗡嗡声并不持久、当我们提供 Vin 时、它通常毫无问题地启动、但在某个时候随机出现、我们无法完全缩小蜂鸣声开始的实例。 我提供了芯片部分的原理图、忽略 PMID 引脚上的22uF 芯片、后来被替换了。 此外、需要注意的是、IN 引脚上的4.7uF 电容器的额定电压仅为10V。 是否有人可以对这个问题提供任何见解? 请提供任何帮助。 请随时索取更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sethu、

    感谢大家分享原理图、我发现您的设计中有一个问题- VDD 不是浮动的。 为了正常运行、需要在 VDD 上连接一个电容。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gautham! 我将作出这一改变,希望它能解决我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sethu、

    很棒! 我还有一些其他建议。  

    在可闻噪声上-您能否绘制 PMID 以检查噪声的电压和频率? 我真的认为、当电容器由于电压变化而不发生弯曲/收缩时、噪声问题应该消失。 在 PCB 上放置电容器会极大地影响这一点。 您可以剪切槽以最大限度地减少这种影响、但我认为这里没有必要。   

    原理图:  

    未连接/LP 引脚。 要在仅电池模式下与器件通信、您需要将/LP 引脚连接到 MCU、因为需要将其上拉至高电平。

    SDA 和 SCL 脉冲至 VIO

    3.看不到 PMIC_MR 连接到哪个位置-它是否连接到按钮?

    此致、

    Gautham