This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B:TPS51275B 和 TPS51275B-1之间的区别是什么和#39

Guru**** 2543460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B-1, TPS51275B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034366/tps51275b-what-s-the-difference-between-tps51275b-and-tps51275b-1

器件型号:TPS51275B

先生,您好:

我们正在搜索替代 TPS51275B-1的第二个来源。

您能告诉我们 TPS51275B 和 TPS51275B-1有何区别吗?

我们可以直接使用 TPS51275B 吗?  

请帮助提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    主要区别在于软启动时间。 TPS51275B 具有0.8ms 的软启动时间、TPS51275B-1具有3.2ms 的软启动时间。 如果您的应用可以使用 TPS51275B 缩短软启动时间、我就不会再担心更换问题了。

    谢谢、

    Andrew