This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:20kHz PWM 调光期间的 LED 伪影

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033435/lm3414hv-led-artefacts-during-pwm-dimming-at-20-khz

器件型号:LM3414HV

您好!  

我在 PWM 调光应用中使用 lm3414hv。 当我以20kHz PWM 的速度驱动它时、我在调光过程中获得 LED 灯可见伪影(闪烁)。

LED 电流为580mA、Fsw 295kHz、L 100uH、Vin 48V、Vled 28V、 Cin 6、8 uF、Cout 10 uF。

尽管 PWM 调光 CCM 模式可防止闪烁效应、但电流仍然存在。

有人知道我为什么会得到这个伪影以及如何修复它吗?

非常感谢您的任何建议。

BR

亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请增加开关频率以查看是否有任何变化。 通常、建议将开关频率设置为远高于调光频率。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回复。

    不幸的是、当我增加 Fsw 时、情况并不是更好。

    还有其他想法吗?

    驱动器是否可能不适用于 CCM?

    我看了典型应用示例、其中显示了一个在 PWM 关断期间以 DCM 运行的示例。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助捕获 LX 和电感器电流波形以进行分析。 谢谢!

    Robin