This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:上电后 Vref 为0V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033754/tps53622-vref-is-0v-after-power-on

器件型号:TPS53622

大家好、

 我们发现、在 TPS53622上电后、VREF 为0V。

根据我们在数据表中给出的顺序、是否有任何原因/保护会导致 VREF 缺失?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 是由内部 LDO 转换的1.7V 输出。 如果存在3.3V 电压、则 VREF 可用。

    您可以检查仅提供3.3V 电压、以查看 VREF 是否可用。