This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:如何在双充电器应用中配置不同的代码?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034252/bq25710-how-to-configure-different-code-in-dual-charger-application

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25713B

大家好、

目前、我们使用的是双 BQ25710应用。
例如、如果我想让充电器1和充电器2以不同的模式运行。
如何将代码从 EC 单独加载到充电器?
由于 BQ25710只有一个可使用的从器件地址。
您会建议什么来实现这一目标?
在 SDA/SCL 引脚上添加多路复用器?
请与我分享您的意见。
谢谢你。

BRS、
Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如果可接受 I2C、则可以使用 BQ25713和 BQ25713B。 BQ25713和 BQ25713B 具有不同的 I2C 地址。

    如果您想使用两个 BQ25710、我已经看到其他客户使用数字多路复用器来多路复用 I2C 信号。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    感谢您的分享。

    根据您的经验、我是否知道您对多路复用器选择是否有任何建议?

    请提出任何建议。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    在我看到客户使用数字多路复用器的少数几个实例中、他们都使用了非 TI 多路复用器。 对于 TI 多路复用器、我建议在接口论坛上发帖并与接口专家联系。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”