This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2522850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034172/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

你(们)好

假设适配器、电池充电器、负载和电池始终是 OCAN,您建议我何时开始充电以及何时停止充电? 通过查看哪一个 ADC 寄存器值?是否可以将寄存器地址命名?

该 IC 充满电后会发生什么情况?
2.如果充电过程中突然过载导致电池放电至 VSYS,我需要重置充电电流,还是过载结束后,IC 会重新充电,不需要重置?
3.当 IC 充满电后电池电压缓慢下降时,是否有人建议在电压下降几%后再充电?

谢谢

smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    请将您的所有问题保留在一个主题中。  

    您可以使用 ADCVSYSVBAT()。

    CPU 始终完全控制 IC。
    2.无需 复位。 过载结束后、充电器将恢复常规充电操作。
     3. CPU 始终完全控制 IC。

    从数据表中:

    "根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent ()或 REG0x03/02()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    请参阅数据表和 EVM。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    您能否提供任何电池驱动程序代码,我很困惑要选择哪一个?您是否可以确认我是否只使用了一个驱动程序,我们可以将其删除?

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    遗憾的是、我们没有任何驱动程序代码可供参考。 但是、数据表中提供了所有信息。 "寄存器映射"部分提供了寄存器说明。 我建议使用 EVM 验证您的软件代码。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”