你(们)好
假设适配器、电池充电器、负载和电池始终是 OCAN,您建议我何时开始充电以及何时停止充电? 通过查看哪一个 ADC 寄存器值?是否可以将寄存器地址命名?
该 IC 充满电后会发生什么情况?
2.如果充电过程中突然过载导致电池放电至 VSYS,我需要重置充电电流,还是过载结束后,IC 会重新充电,不需要重置?
3.当 IC 充满电后电池电压缓慢下降时,是否有人建议在电压下降几%后再充电?
谢谢
smruti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
假设适配器、电池充电器、负载和电池始终是 OCAN,您建议我何时开始充电以及何时停止充电? 通过查看哪一个 ADC 寄存器值?是否可以将寄存器地址命名?
该 IC 充满电后会发生什么情况?
2.如果充电过程中突然过载导致电池放电至 VSYS,我需要重置充电电流,还是过载结束后,IC 会重新充电,不需要重置?
3.当 IC 充满电后电池电压缓慢下降时,是否有人建议在电压下降几%后再充电?
谢谢
smruti
您好、Smruti、
请将您的所有问题保留在一个主题中。
您可以使用 ADCVSYSVBAT()。
CPU 始终完全控制 IC。
2.无需 复位。 过载结束后、充电器将恢复常规充电操作。
3. CPU 始终完全控制 IC。
从数据表中:
"根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent ()或 REG0x03/02()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"
请参阅数据表和 EVM。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”