This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:用作 HS MOS 的驱动器

Guru**** 2381080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033185/ucc27511-used-as-driver-for-hs-mos

器件型号:UCC27511

大家好、  

只需检查下面的使用是否正常。  

UCC27511是一款 LS 驱动器、我想用它来驱动 HS MOS。  

下面是使用自举驱动 HS MOS 的降压 HS 输出。 然后将 SW 连接到 UCC27511的 GND 引脚、BTST1连接到 UCC27511的 Vdd、HIDRV 连接到 UCC27511的 IN+、 然后将 OUTH/L 连接到 HS MOS 的栅极、是否正常工作?   

我认为应该可以正常工作、但在测试期间、BTST1-SW1仅为~2V、但 REGN 应为~5V。  因此、我想与您再次核对这个问题。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持!

    ----

    您应该能够将 UCC27511用作高侧驱动器。

    本应用手册 可能对您有所帮助(请参阅第4页)。

    ----

    确认 您有一个用于 UCC27511的自举电容器。

    ----

    希望这能回答您的问题;如果是、请按绿色按钮。  否则、请随时跟进。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    感谢您的回复。 我使用外部5V 作为偏置电压、IN4148作为二极管、Cboot=100nF、它仍然无法驱动 MOS。 您对二极管和 Cboot 有何建议?  MOS 是 PSMN6R1-30YLD。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅 有关自举电路组件选择的应用手册(www.ti.com/.../slua887)。 第3.1节和第3.3节分别讨论自举电容器和自举二极管。  

    此致、

    Leslie