大家好、
只需检查下面的使用是否正常。
UCC27511是一款 LS 驱动器、我想用它来驱动 HS MOS。
下面是使用自举驱动 HS MOS 的降压 HS 输出。 然后将 SW 连接到 UCC27511的 GND 引脚、BTST1连接到 UCC27511的 Vdd、HIDRV 连接到 UCC27511的 IN+、 然后将 OUTH/L 连接到 HS MOS 的栅极、是否正常工作?
我认为应该可以正常工作、但在测试期间、BTST1-SW1仅为~2V、但 REGN 应为~5V。 因此、我想与您再次核对这个问题。 谢谢。
BRS
假设