请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 你(们)好
我想知道 PWM 和 CSP (=CSD95490Q5 IOUT 引脚)引脚的驱动能力、
1、PCB 布局 布线的距离?10英寸?
2、多相 PWM?之间是否存在偏移约束
shaocong
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想知道 PWM 和 CSP (=CSD95490Q5 IOUT 引脚)引脚的驱动能力、
1、PCB 布局 布线的距离?10英寸?
2、多相 PWM?之间是否存在偏移约束
shaocong
谢谢
您好、Shaocong、
由于寄生电容可能不受其他布局因素的影响、因此我们对布线长度没有正式的指导。 更高 的负载电容可能会导致问题、但可能会降低 PWM 信号的压摆率。
对于 CSP 引脚、它由 功率级的 IOUT 引脚驱动。 功率级的 IOUT/ REFIN 是电压模式输出、 可生成典型的5mV/A 信号 来感应/监控电感器电流。
我们通常建议、通过使用至少40mil 的间距、使 PWM 走线远离开关节点、高噪声/高电压(12V 输入过孔、铜和走线)和高电流。 此外、还应在 PWM 布线之间保持30mil 的间隙、最小布线宽度>=7mil。
对于多相应用中的功率级、应尽可能增大相邻相位之间的相位间距、以防止器件之间出现任何交叉耦合噪声(最好是9mm 或更大)。