This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034000/tlv1117-tlv1117

器件型号:TLV1117

客户希望 TI 的器件(TLV1117)作为替代 LDL1117的第二个来源、LDL1117链路是 LDL1117、有两个需求:

必须能够引脚对引脚(SOT-223)

   0.2Ω 他们已经找到采用 SOT223封装的 TLV1117、TLV1117的 ESR 介于0.2Ω μ F 和10Ω μ F 之间、但客户正在使用陶瓷电容器、需要低于1 μ F 的低 ESR 限制、因此他们需要我们的支持:

  •  如果 TLV7111 ESR 小于0.2Ω Ω、会发生什么情况?
  • 如果 TLV1117不适合客户的需求、请为我提供一些合适的器件(引脚对引脚并满足 ESR 要求)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    当 ESR 小于0.2Ω Ω 时、TLV1117可能会变得不稳定。 TLV1117LV 可能是符合低 ESR 要求的 P2P 直接替换器件、但仅在固定输出版本中可用。  

    此致、

    Nick