This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150有没有优点?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033858/lm3150-lm3150-any-good

器件型号:LM3150

您好!

我尝试从 webench 仿真器中实施 LM3150。  e2e.ti.com/.../8103.WBDesign19.pdf

在杀死10xLM3150后,我放弃了。 我有两个 PCB 临时工作 e2e.ti.com/.../mod_5F00_19v_5F00_revB.ziptheLM3150一直发热、发出哔声、 输出电压为15.4v、 另一个19v 在几秒钟后一直脉冲到24V。 在相同的行为上加载时。 在几个开关打开和关闭后、它们总是会死。 我想知道这款 LM3150是否有优点。 尤其是在他们总是缺货时。 我们完全使用了 webench 中的部件。

这是一个有问题的部件,还是我们愚蠢地实施演示板的一个2单个副本?

任何输入均为开路。

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、它们会将引脚12 + 13之间的凹痕向中心大约一毫米处流出。 不确定他们是否存在制造质量问题。 我们从 DigiKey 订购的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此控制器不应有任何问题。 引脚12和13与高侧栅极驱动器相关。 我注意到 FET 是一款60V 器件、具有相当高的米勒平坦区(4-5V)、因此在5.95V VCC 电平下没有很大的裕度。 尝试为高侧和低侧 FET 使用 CSD18504 (无需具有30V 最大输入的60V 器件)。

    此外、您使用的是什么输出电容器? 使用 LM3150计算器工具检查稳定性: https://www.ti.com/tool/LM315XQUICK-CALC

    此致、

    Tim