This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:针对电池充电器应用的不稳定电流控制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033480/tps54561-q1-unstable-current-control-for-battery-charger-application

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54561

大家好、

我拥有用于双密封铅酸电池充电器的此设计设置。 电池充电至14.2V x 2 (28.4V)、并使用与此 设计"正常工作"下完全相同的外部控制关闭。 我使用了一种不同的设计、这种设计非常完美、但由于没有库存、因此不得不将其换成其他设计。

设计链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

问题是、当您在此设计中放置"无电电池"时、2A 的限值将被忽略、它会振荡并 切换电流、使电源变得疯狂、电流绝对不会以任何方式限制为2A、 电流达到5至6安培、并根据其外观在6安培时打开和关闭。

现在的问题是、我的办公桌上有一个设计 、我真的需要它来工作。  

似乎我必须对 COMP 输入执行"某些操作"、以控制此芯片使用的开关方法。 有人能不能对如何使芯片"保持"在2A 电流上提出一些问题(可以继续一秒钟左右、但它只是掉线、打开和关闭5Amp、看起来它关闭、失控。  

输入电压是连接到全桥 的环形变压器、电流为24Vdc 10Amp、在 3个2200uF 电容器上的非稳压输出读数为36V 至40V。 当电源进行电流限制时、该电压会变得疯狂、稳压器的输出也 会变得疯狂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个5A 器件、根据数据表输出电感器选择部分8.2.1.2.3、TPS54561的开关电流限制标称值为7.5A。 因此、通常建议选择饱和电流额定值等于或大于该值的合适电感器。

    您可能会遇到此问题、因为在上电、故障和瞬态负载期间、电感器电流可能会增加到高于峰值电感器电流水平。  

    您的 webench 仿真中的电感器的额定值似乎不正确。

    此致、

    Jimmy