请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 你(们)好
在采用 BQ25504的客户设计中 、该电池是一款完全充电电压为2.8V 的锂离子电池。 但它实际上会在2.34V 时停止充电。
附上了原理图供您参考。
请提供一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Star:
有3种可能。
1. VSTOR 和 VBAT 上的负载(包括电池泄漏)高于电池电压达到2.34V 时可以支持的输入功率。
VSTOR 上的开关噪声未被 VSTOR 上的0.01-0.1uF 充分滤除、从而导致电压漂移。 需要将该电阻器尽可能靠近 VSTOR 和 IC GND (VSS 引脚)放置。
3.与多兆欧姆电阻并联的残留焊剂产生的寄生电阻器正在改变其有效值。 这在数据表布局部分的数据表末尾进行了说明。 检查的最快方法是移除电阻器、使用焊剂去除剂清洁电路板、并将电阻器置于其边缘以减少寄生电阻器连接的表面积、从而更换电阻器。 如果发现这是问题、则电路板汇编器需要改进其焊剂去除过程。
此致、
Jeff