请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ76942
HY TI 支持、
我使用的是 bqStudio v1.3.104内部版本1 + BQ76942、其中 EV2400 SPI 接口直接连接(无模块)
我可以更改、写入、回读和导出校准数据、例如 " CC 增益"
但是、如果我重置芯片(获取默认出厂值)、并且在将更改导出到 gg 文件后、不会发生任何情况。
否则、在"设置"部分中导入工作正常。
谢谢、
Attila