This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:导入 gg 文件不会影响校准数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033859/bqstudio-import-gg-file-does-not-have-effect-on-calibration-data

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76942

HY TI 支持、

我使用的是 bqStudio v1.3.104内部版本1 + BQ76942、其中 EV2400 SPI 接口直接连接(无模块)

我可以更改、写入、回读和导出校准数据、例如 " CC 增益"

但是、如果我重置芯片(获取默认出厂值)、并且在将更改导出到 gg 文件后、不会发生任何情况。

否则、在"设置"部分中导入工作正常。

谢谢、

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、您好!

    由于校准数据是特定于单元的、因此在导入 GG 文件时不会导入。 您可以在 bqStudio 首选项中更改此行为、但不建议这样做。