This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:稳压器中的 SW 信号存在问题。 输出端的最终纹波过高。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033455/tps54394-problems-with-sw-signal-in-regulator-final-ripple-too-high-at-the-output

器件型号:TPS54394

您好!

我正在使用 TPS54394、我们将从12V 输入生成两个5V 输出。 在 通道1中  、输出纹波看起来正常、但 在通道2中  、5V 输出的纹波 过高。

在两个通道中、平均输出值均为5V。

我已经监控了两个通道的 SW 信号、在通道1中、SW 看起来正常、但在通道2中不好、我为两个信号连接了图像。 电容器、电阻器和电感器的配置值对于两个通道都是相同的、因为这两个通道的输出都必须为5V。

通道1的 SW 信号

SW signal in channel 1

通道2的 SW 信号

SW signal for channel 2

通道1中的纹波

ripple in channel 1

通道2中的纹波

Ripple in channel 2

我想知道我可以在设计中调试什么来尝试解决这个问题、或者可能是什么原因与这个分段效应相关。

非常感谢。

此致

Adrián μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能帮您解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian  

    1.您可以向我发送原理图和布局文件吗? 屏幕截图正常。  

    2.通道2的负载是多少? 看起来 IC 在 DCM 下工作、但通道1在 CCM 下工作。  

    3.如何测量输出纹波? 请使用最小的环路来探测输出电压纹波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    非常感谢您的回答。

    此处、我们附加了 TPS54394的原理图。

    在原理图中、未安装 R155和 R156、而安装了 R252和 R259、以便在12v 准备就绪时启用两个稳压器。

    尽管通道2的输出称为 VDD_3V3、但已将其配置为5V 输出。

    e2e.ti.com/.../5287.SCHEM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    此处、我们附上稳压器的布局屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../SCHEM_5F00_AND_5F00_PCB.zip

    如果显示的内容不正确、请告诉我。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    Adrián μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    通道2的负载是线性稳压器的电压促成因素、之后是从5V 输入提供3V3电压。 由这个3V3稳压器供电的电路是一个小型微控制器和一个摄像头芯片。

    我将根据您的建议再次检查纹波。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我附加了使用最小环路测量的两个通道的纹波。

    通道1纹波。

    通道2纹波。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian  

    原理图是可以的。

    但布局非常糟糕、有 EVM 参考布局、您可以将客户的布局与之进行比较。  

    SW1/2走线应直接连接到电感器、而不是跳转到另一层。  

    2. C231 C232和 C238/C240放置在何处? 它们应靠近 VIN1/2引脚放置。  

    从客户的布局中、您可以看到 SW1/2布线很窄、跳至底部布局、布线具有较大的寄生 R 和电感器、这会在负载较大时导致 Vout 产生较大纹波。  

    因此、请改进布局、然后再次测试。  

     

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu746/slvu746.pdf?ts=1630920069068&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS54394EVM-057%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian  

    什么是 Buck2负载?  

    请减少负载、然后再次检查输出纹波。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、  

    我们已使用 Buck1为 Buck2的负载供电、Buck1工作正常、那么我认为这不是负载问题。

    如您所述、我们将重做布局并重试。

    非常感谢