This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:LM60440 PSRR

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60440, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032621/lm60440-lm60440-psrr

器件型号:LM60440
主题中讨论的其他器件: TPS7A85A

你(们)好  

我已经获得了60dB@1KHz PSRR 的设计要求。 然而、数据表显示低负载范围内高达7%的线路调节、在1KHz 时、对于6kHz (15uH、47uF)时的 LC 谐振可能更糟。

  使用 LM60440 (A 或 D) WebBench 设计时、您对60dB@1KHz 要求有何看法? 如果您不同意我在上面的粗略估算、请详细说明如何将 PSRR 转换为 LM60440规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对创建低输出噪声应用感兴趣、则始终建议将直流/直流降压转换器与 LDO 级联。

    请参阅以下培训材料(https://training.ti.com/ldo-basics-power-supply-rejection-ratio-psrr)。

    例如、您可以让 LM60440提供从12V 到 大约5.4V 输出的降压。 然后、5.4V 输出将是 LDO 的输入、输出可以是真正干净的5V 电压轨。 例如、您可以查看 TPS7A85A 图9、以大致了解 PSRR 与频率间的关系作为起点。

    我建议在 LDO 论坛上发布 E2E 帖子、让合适的工程师推荐适合您设计应用的 LDO。   

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道可以在降压转换器之后使用 LDO、但我要求 了解 PSRR 与线路调节之间的关系? 如果使用该转换器可以实现60dB@1kHz、则不能采用低噪声 LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数直流/直流降压转换器产品说明书都没有可用的 PSRR 信息。  

    此外、假设工作台输入电源提供典型的输入值、则会生成线路调节曲线。 但是、这并不意味着不存在输入纹波。 线路调节图提供了一些有关设置输入电压下不同负载电流条件下预期输出电压纹波的参考/指导。  

    为了正确计算器件的 PSRR、应正确测量和评估输入纹波电压和输出纹波电压(在已知电源条件下)。

    评估这种情况的最佳方法是采用 LM60440EVM、 该 EVM 具有一些输入纹波的输入电压、并测量 VRIPPLE_IN 和 VRIPPLE_OUT。 然后、可以使用此方法针对给定的输入电压和功率负载条件计算 PSRR (根据 TI 培训材料中提供的公式)。 PSRR (db)= 20log (VRIPPLE_IN / VRIPPLE_OUT)。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不清楚,所以我会详细说明。

    我所要求的是一种获取 PSRR 性能粗略估算的方法、只需获取数据表中的数据即可。

    仅查看数据表、我的直觉是 LM60440无法在满负载下实现60dB@1kHz 的频率。 环路增益上的这个 I base 为~40dB@1kHz、在负载范围内的线性调整率介于3%-7%之间、并且 LC 输出滤波器在接近1kHz 的6kHz 频率下具有谐振。  

    那么、是否有人能够同意或不同意我对 LM60440 PSRR 性能的过去测量经验或知识的直觉?  

    我知道如何使用附加组件改善 PSRR、以及如何在实际器件上测量 PSRR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    让我和前一位应用工程师谈谈、看看这里是否有任何可以评论的内容。

    根据我在通用直流/直流开关稳压器方面的经验、但在 PSRR 主题上的经验有限、我不希望它在没有任何后置滤波的情况下满足 PSRR 规格、因为开关组件本身会在输出端产生噪声。 内部 MOSFET 的开关行为会产生快速边缘不连续电压尖峰、这些尖峰会像高频噪声一样耦合到输出纹波上。  

    在更高的负载电流和更高的输入电压下、噪声也会变得更糟、这是我希望您使用此器件的原因。 有些器件可能具有有助于最大程度降低输出噪声的功能、 这是高频尖峰和低频纹波的组合、但我在这里的直觉是、大多数负载1A+应用的降压转换器在没有额外后置滤波的情况下都无法提供满足您要求的 PSRR 性能。  

    当我听到应用工程师的反馈时、我会告诉您所进行的对话。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我之前联系过应用工程师、得出了同样的结论。

    对于这个和更新的降压转换器、尚未进行任何有关 PSRR 功能的测试。

    通常建议使用后置滤波器或 LDO、因为该器件是一款固有地会将噪声引入系统的开关稳压器。

    因此、如果没有额外的滤波、器件将无法满足您的60dB @1kHz 要求。

    此致、

    Jimmy