This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:电源正常泄漏电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034233/lm61440-q1-power-good-leakage-current

器件型号:LM61440-Q1

大家好、

我们是否有关于我们可以提供的 PGOOD 引脚泄漏电流的数据?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在数据表中拥有的任何数据都是公开可用的数据。

    客户可能会期望最大值为10mA 的 PGOOD 灌电流  

    至于引脚泄漏电流、它们可以预期 NAS 电流、接近于0。

    此致、

    Jimmy