This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033647/lm25141-q1-lm25141-q1

器件型号:LM25141-Q1

您好!

我有一个一般性问题:

在电源的初始设计过程中、您是否有任何有关选择软启动时间(或电容值)的指南?

我通常使用经验法则选择该值。 我们是否有准确显示任何设计所需软启动持续时间的指导。 渴望详细了解这一概念!

此致

Shreeesharsha K

Robert Bosch India

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreeesharsha、

    软启动时间通常在2-4ms 范围内、并由软启动电容器(基本上是将电容器充电至特定基准电压的电流源)进行设置。

    主要问题是在启动时给定 dv/dt 下流入输出电容器的电流。 该电流= COUT*dv/dt 不应导致电流限制接合(尤其是在启动时也存在电阻负载时)。 通常、较高的输出电容值需要较长的软启动时间。

    此致、

    Tim