This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:降压斜率补偿

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033567/lm5141-buck-slope-compensation

器件型号:LM5141

对于峰值电流控制模式降压、当占空比超过50%时、会发生次谐波振荡。 则应用斜率补偿。 最理想的情况是斜率补偿斜坡等于电感器电流下降斜率、这将在一 个开关周期内使扰动电流恢复到原始值。 但在实践中、很难使它们完全相等、因为电感值可能略有变化。 通过我的计算、 当斜率补偿斜坡远高于电感器电流下降斜率时、会出现窄而宽的 SW PWM 波形。 但在实际测试中、在较高的电感器值(具有大量斜坡补偿)下、并不总是能看到较窄和较宽的 SW PWM。 希望有人以前有这个 th0uogt、可以回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    斜率补偿过大会将系统倾斜到电压模式类型电路。 使用仿真可以更精确地预测行为的范围。 通常、建议选择与内部斜率补偿斜坡保持一致的电感-使用快速入门计算器帮助您选择值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢您的回复! 但我仍然不明白  内部斜率补偿斜坡和电感器下降斜率之间的微小差异会导致什么结果。 此外、一旦进入我的实验、当负载电流较高时、次谐波消失。 我正在寻找一个解释。

    谢谢、此致

    电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您可以进行仿真以查看斜率补偿斜坡的影响。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我想这个问题现在分为两个不同的主题。 如前所述、仿真是检查各种斜率补偿斜坡行为的最佳工具。 我建议遵循快速启动工具、因为该工具可选择电感以实现1倍的下斜率。

    此致、

    Tim