This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032EVAL:低电压太阳能 MPPT 作为输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032EVAL, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033843/lm5032eval-low-voltage-solar-mppt-as-input

器件型号:LM5032EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5032

大家好、

你好、

是否可以提供太阳能输入? 随后是使用力控制器、如任何 Launchpad、可与 LM5032EVAL 一起运行自定义的 mppt 算法。

如果是、请指导我、如果有适合低电压应用的 EVAL、请向我提出建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、因为长输入电压与器件工作范围匹配。 您可以从您提到的器件开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供的信息。 外部控制器的距离有多远? 您能给它一些输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要自行决定您的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的规格和输入范围、输出和功率等应用中没有显示任何内容 因此、您需要考虑如何移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 升压转换器所需的输出将在24V 至48V 的范围内、而使用 MPPT 的太阳能输入为18V。  我的问题是、我们是否可以使用外部 picaloo C2000控制器而不是 LM5032。 我想使用外部控制器来生成 PWM 脉冲、并需要将其提供给 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5032似乎可以涵盖您的输入和输出。

    如果您想使用 C2000、请创建一个新的线程、在您的线程标题中显示 C2000、以便将其引导至 C2000支持团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将创建新主题。