This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:LDO 为但 FET 仍处于连接状态时 BQ 的状态

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033791/bq769142-status-of-bq-when-ldos-are-of-but-fets-are-still-connected

器件型号:BQ769142

您好!

我们目前遇到一个奇怪的问题、即 BQ 似乎仍然处于活动状态、因为 FET 仍处于闭合状态、但 BQ 已关闭 LDO。

这会导致我们的设计出现一个问题、即 MCU 和 CAN 收发器由 AFE 供电。 当 AFE 关断 LDO 时、无法查看电池的实际状态、因为 MCU 和 CAN 收发器已耗尽。

一般来说、这是可以接受的、但实际上很危险的是、在这种情况下、AFE 似乎在现场工作、并且 FET 仍处于关闭状态、因此可以在外部端子上通电、尽管电池对于环境系统而言看起来处于关断状态。

您是否知道会导致此状态/问题发生的原因? 在这种情况下,可以达到什么条件?

根据数据表、LDO ( 以及 BMS 的其余部分)可能不会关闭、但 FET 仍由 AFE 驱动。

谢谢!

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这肯定是一种奇怪的行为。 AFE 没有任何可在关闭 LDO 时使 FET 保持启用状态的正常状态。 您是否使用 BREG 引脚控制 NPN 晶体管以调节 Regin 电压? 当器件处于此状态时、您能否测量 Regin 和 BREG 上的电压?

    此致、

    Matt