请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ769142 您好!
我们目前遇到一个奇怪的问题、即 BQ 似乎仍然处于活动状态、因为 FET 仍处于闭合状态、但 BQ 已关闭 LDO。
这会导致我们的设计出现一个问题、即 MCU 和 CAN 收发器由 AFE 供电。 当 AFE 关断 LDO 时、无法查看电池的实际状态、因为 MCU 和 CAN 收发器已耗尽。
一般来说、这是可以接受的、但实际上很危险的是、在这种情况下、AFE 似乎在现场工作、并且 FET 仍处于关闭状态、因此可以在外部端子上通电、尽管电池对于环境系统而言看起来处于关断状态。
您是否知道会导致此状态/问题发生的原因? 在这种情况下,可以达到什么条件?
根据数据表、LDO ( 以及 BMS 的其余部分)可能不会关闭、但 FET 仍由 AFE 驱动。
谢谢!
此致、
Martin