This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:负载瞬态问题

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033182/tps54a20-load-transient-question

器件型号:TPS54A20

您好专家、  

在两相交错模式下运行时、我对负载瞬态期间会发生的情况感兴趣。

例如、当非常大的高压摆率负载升高时、控制环路很容易进入饱和状态、两相开关的行为是什么? 非线性、比如相位重叠、还是两个相位之间存在消隐时间?

如您所知、在 ACOT 控制中、当负载插入时、开关频率会变得非常高、是否存在最高开关频率的任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器将通过发出频率更高(负载升压)或频率降低(负载降压)的导通时间脉冲来快速响应大型负载阶跃。 在这方面、它的作用与其他恒定导通时间控制器一样。 两个相位的高侧开关导通时间在任何时候都不会重叠、可以将其视为最大频率限制(在导通时间周围增加了一些额外的死区时间延迟等)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您的解释、它与多相应用中的"消隐时间"一样、对吧?

     由于数据表未提供有关此行为的详细规格、我想了解在大负载瞬态期间 Fsw 有多高? 我担心这个高频变得过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表说明部分中、它描述了"自适应导通时间控制架构可在高达10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确的电压调节"。

    只有 当非常大且高压摆率负载升高时、输出才会快速下降、因此只有在这段较短的时间内、才会实现高 Fsw。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制相似但略有不同。  串联电容降压拓扑中的高侧开关不应同时导通、以避免 FET 过应力并破坏电流共享。 因此、控制器避免了导通时间的这种重叠。 两个相位的高侧导通时间脉冲之间有一个很短的消隐时间/死区时间。 您可以根据稳态期间的导通时间以及脉冲间的短消隐时间估算可能的最高频率。