This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:命令执行时间

Guru**** 2553920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034143/bq76942-command-execution-time

器件型号:BQ76942

您好、香榭丽舍

两个快速问题:

1.对于纯命令子命令、在将命令写入0x3E 和0x3F (不写入校验和或长度)后、我们是否仍然必须读回0x3E 和0x3F、直到它读回命令而不是0xFF?

2.是否有命令执行时间短的指导? 我们发现0X009E 和0X009F 执行时间(写入命令和回读之间的持续时间)长达100ms、这对您是否有意义?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我最近更新了 BQ769x2软件开发指南、其中包含有关时序的更多信息。 对于仅命令子命令、不建议读回0x3E/0x3F。 仅建议读取数据的子命令使用此方法。 对于几乎所有子命令、建议的等待时间为2ms。

    此致、

    Matt