This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:LiSOCl2电池的特性

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033949/bq35100-characterisation-for-lisocl2-battery

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我对使用 Fanso ER26500M (一种螺旋式 LiSOCl2电池)评估 BQ35100感兴趣。 从我所看到的情况来看、这在最新的电池管理工作室中不可用、我不确定是否可以使用现有的化学物质、因为它们似乎主要与 bbin 型电池相关。 我是否可以请求将这些内容添加到 chem ID 数据库中,或者我是否可以通过某种方式来描述它们的特征? 如有必要、我可以提供样片。

谢谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    首先、我将使用 GPCCHEM 工具来确定现有的化学 ID 是否有一个很好的匹配、