This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:固件复位

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034129/bq27426-the-firmware-reset

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

设计

我正在使用 BQ27426 EVM、在进行一些更改后、我想将固件重置为初始固件。 我尝试在 TI.com 上找到固件、但似乎没有。

那么、是否有人建议我如何重置固件、或者在哪里可以找到初始固件?

感谢你的帮助

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jun

    bq27426固件不可编程。 它具有仅用于设置的 OTP 存储器。 在对 OTP 进行编程之前,您可以将相同的值写入 RAM 并进行测试。

    bqStudio 数据存储器中的"导入默认值"可用于恢复默认设置。

    除非 OTP 已经被编程、一个下电上电周期也将擦除写入 RAM 的任何值并从缺省值开始初始化。