This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610EVM-474:MOT 禁用-高功耗

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034135/ucc28610evm-474-mot-disable---high-power-consumption

器件型号:UCC28610EVM-474
主题中讨论的其他器件:UCC28610

我们希望在 UCC28610上使用使能功能。 我们实验了将 MOT 引脚短接至接地、实际上转换器会关断。 但问题是、在12V 2.1A 评估板上、230V 主电源的功耗随后增加到0.75W、而禁用此电源的一个原因是将功耗降低到30mW 以下。 电源将有一个基本相同设计的"姐妹"电源、它将继续运行。 也许这可用于提供辅助电源? 禁用时、是否有解决此高功耗的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我回顾了方框图和图18和19。  如果导通时间过长、MOT 引脚将在1V 和3V 之间循环。 通过将 MOT 引脚拉至接地、您将停止 MOT 引脚循环、并防止过载计时器复位。  VDD 将在 VDDon 和 VDD 关闭之间循环、而不会切换栅极驱动。  因此 、VDD 电容器的充电和放电看起来消耗的电流过大。  这与您提到的内容一致。

    另一个关断选项是通过外部 FET 将 VGG 引脚拉至接地。  这样、您就不会通过为 VDD 电容器充电来耗散任何功率。

    此致、