This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:最小 RSNS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034088/bq77915-minimum-rsns

器件型号:BQ77915

各位专家、您好!

请告诉您 RSNS 的最小值吗? 根据数据表、它为1Mohm (typ)、数据表中也注明了"用于电流保护的电流感应电阻器。 系统设计人员应根据应用电流保护要求更改此参数。" 因此、客户希望知道最小值。 (例如、可接受小于0.85m Ω?)

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    是的、0.85m Ω 是可以接受的。 电流保护基于 SRP/SRN 引脚上的电压、因此、如果系统中的电流较高、则可以将感测电阻调整为较低的值。

    此致、

    Matt