This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034177/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

大家好、

NVDC 配置可将系统调节为电池电压、但不会降至低于系统电压
最小电压。这是在数据表中写入的。

当适配器未连接且仅连接电池和负载时,我观察到,我将最小系统电压设置为7424mv,但在放电一段时间后,我可以看到系统电压和电池电压为7.3v,低于7424mv。这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    请将您的所有问题保留在一个主题中。

    NVDC 调节仅在连接适配器时适用。 当未连接适配器时、系统电压只是电池电压减去功率降。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”