This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:SOA DC 项

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034137/csd19532q5b-soa-dc-term

器件型号:CSD19532Q5B

大家好、

我正在检查 MOSFET SOA 规格、我发现图10中有直流项。  最大安全工作区。

这是否意味着 MOSFET 能够承受至少100V/0.1A 的电流? 我认为这毫无意义、因为 PD 为10W、这意味着 Tj 将如此大。

您能帮助纠正我的理解吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的查询。 请查看以下链接、获取有关我们如何为 TI FET 规范和测试 SOA 的博客。 我们将任何大于100ms 的脉冲宽度视为"直流"。 CSD19532Q5B 经测试在100ms 脉宽下出现故障、数据表中的曲线会降额、以确保我们的 FET 在客户的应用中可靠运行。 如果您有任何其他问题、请通过定期电子邮件联系我。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用