请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件: UCC27324、 UCC28950EVM-442、 UCC28950
使用 UCC28951的 TOPY、OUTF (引脚18、17)信号驱动次级侧 SR MOSFET 时、如何在全桥变压器初级侧和次级侧之间实现隔离? 数据表中的应用图通过非隔离式驱动器 UCC27324驱动次级侧 MOSFET。
是否有建议的电路可实现此隔离?
评估板 UCC27714EVM 和 UCC28950EVM-442中变压器次级侧的二极管 D4/D6有什么功能?
此致、
Nitish