This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:120VAC 输入、300V 直流输出、1800W

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033902/ucc28180-120vac-input-300v-dc-output-1800w

器件型号:UCC28180

您好!

    我的客户将 UCC28180用于新设计:120VAC 输入、300V 直流输出、1800W、PWM 5Khz。  请建议 UCC28180是否合适。  

BTW、他们遇到了两个设计问题:

1. ICOMP 和 VCOMP 的外部组件不易消减、您是否建议如何轻松获取这些值?

根据数据表,VCOMP 为3V,但在 M1计算 中,使用的值为2.45V,他们想知道2.45V 是如何产生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐先生、您好!

    UCC28180可支持数据表中已列出的18kHz 最低频率。

    我认为 UCC28180不合适、在 HVC 产品线中没有其他控制器可以满足这种低频率要求。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

          感谢您指出这一点。 如果忽略5Khz、您有什么建议?   

    我们是否有适合这种情况的近参考设计? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐先生、您好!

    UCC28180没有5kHz 限制、因此非常适合它。

    我建议您可以使用 Excel 计算器获取外部电路值、这是您学习此部件的最简单方法。

    TI 网站上提供了使用 UCC28180的2kw PMP7840作为参考设计。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。  但我刚才检查了 PMP7840是 PoE 参考设计、您会仔细检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了。 无需回复。

    www.ti.com/.../PMP8740

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 在美国假日期间回答了这一客户问题!

    唐先生、您对 Vcomp = 2.45 in eq (85)的问题似乎是错误(拼写错误)。  但还要注意的是、基于 Vcomp = 3.0 (M1 = 0.538)的正确值在 eq (90)及更高时使用、因此计算的其余部分是正确的。