This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400突然停止工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033420/ev2400-stopped-working-suddenly

器件型号:EV2400

您好!

我的 EV2400编程器突然停止工作。 没有亮起的 LED、Windows 会识别它是 TI 器件、但固件更新程序和 Battery Management Studio 都无法识别它。

我检查了 I2C 上拉线路上的电压 、它显示4.2V、这可能是一些默认值、这意味着它的电压轨不是从 MCU 编程的。

我该怎么做?? 无法以某种方式对 MCU 进行重新编程? 如果是电子形式的、则一切正常、可能只需要重新刷新存储器。  

我从 TI store 订购了程序设计器、订单号为 T00548190、下单日期为2019年10月2日。

请提供建议!

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    EV2400 I2C 上拉电阻的默认值为3.3V。

    4.2V 似乎很高。

    下面是几个可以帮助您重新刷新的螺纹

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015457/ev2400-ev2400-updater-not-working

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/554307/ev2400-firmware-update-fail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ev2400-ev2400-stopped-communicating

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是我插入时没有 LED 亮起、也没有通信。

    在它打开并进行完美通信之前。 我对该器件没有做任何特殊的事情。

    是否无法请求更换部件?
    顺便说一下、PCB 和电路板上的所有 LDO 和电压都是正确的(3.3、1.8V)、只是上行的4.2V 不正确。

    以下是一些照片:

    我认为它可能需要通过 J8接头(JTAG)进行重新编程。

    请提供建议

    谢谢、
    Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    断开 EV2400并尝试重新引导 PC。

    消息框提示 EV2400已连接、但其他一些应用程序可能正在使用它。 您也可能需要检查后台进程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    完全没有帮助。

    我还尝试使用辅助5V 电源供电、但没有。 无指示灯。

    我还尝试了其他 PC、也没有尝试。

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    如果您不能成功进行编程、则可能是硬件组件故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但内部的所有芯片都能正常工作、消耗额定电流...这可能也是重新编程/引导加载程序问题... 我之前见过许多器件由于存储器中的高电压尖峰或一些毛刺而退出其启动序列。 是否有任何方法对 MSP430进行重新编程? 它可以解决该问题。 我认为 EV2400不是一款便宜的器件 、但它值得您付出代价。 这不是人们第一次遇到类似的意外问题、正如我在本论坛中看到的那样、如果您能很好地帮助我们解决问题、那将会很棒。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    EV2400固件更新程序是进行编程的标准方法。 您可以尝试使用-s 选项。