This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:UVLO 负向阈值最大值?

Guru**** 2535450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034011/ucc5350-q1-uvlo-negative-going-threshold-maximum

器件型号:UCC5350-Q1

大家好、  

 VCC2负向 UVLO 阈值电压是多少?

我刚刚发现数据表将其最小值和典型值分别设置为10.3V 和11V、其最大值如何?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ochi San、

    它应该大约为12V,但我们不保证。  
    您的客户是否存在 UVLO 问题?

    此致、

    Don