This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:使用 TPS6508640对 DDR 进行定序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032489/tps650864-sequencing-of-ddr-with-tps6508640

器件型号:TPS650864

您好!

我目前正在寻找 TPS6508640为 ZU15EG 供电。

在  第24页的方框图  中的"适用于 XilinxRegisteredMPSoC 和 FPGA 的 TPS650864可配置多轨 PMU"

我看到外部 DDR 存储器可以使用 BUCK6、VTT LDO 和 LDOA1供电。

在第25页的定序图中、它看起来像为 VPP 供电的 LDOA1 在 BUCK6 PG 处开始斜升(BUCK6为 VDD/VDDQ 供电)。

然而 、在 DDR 存储器的数据表中、排序是、 VPP 必须在 VDD/VDDQ 之前斜升、VPP > VDD/VDDQ 在整个斜升周期内斜升。

我无法理解是否能够以 符合 DDR 定序的方式配置 TPS6508640的定序?

使用"标准"定序配置、VDD/VDDQ 看起来会在 VPP 之前斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、使用标准定序、VDDQ 将在 VPP 之前斜升。 一些解决方案可能会将 CTL1保留为0、并通过 I2C 按所需顺序启用这些资源。 此外、您还可以使用以前的电源正常状态指示器、使外部器件能够在 VDDQ 之前提供 VPP 电压。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道。 我不确定 LDOA1是否可使用 I2C 进行配置。 是否可以使用 RAILE_EN2/GPOCTRL 寄存器中的 SWB2_LDOA1_EN 位来实现此目的?

    感谢你的答复。

    Epzkon