This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:TPS2456RHHT 设计

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032417/tps2456-tps2456rhht-design

器件型号:TPS2456
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好!

我们在设计中将 TPS2456RHHT 用于12V ORing。请告诉我们、如果两者都相同、将选择哪种电源。与之前的答复一样、您提到存在13mV 迟滞、 但13mV 非常小、可能会导致电源开关速度非常快。请告知我们 TPS2456RHHT 将如何处理这种情况。

此致

Ramesh Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ramesh、

    欢迎使用 E2E、感谢您与我们联系!!!  

    在这种情况下、应采用优先级电源多路复用架构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何完成。根据 数据表、TPS2456中没有这方面的规定。此外、对于10ms 保持时间、输出上的大容量电容器是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何完成。根据 数据表、TPS2456中没有这方面的规定。此外、对于10ms 保持时间、输出上的大容量电容器是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    在 TPS2456中实现优先级电源多路复用架构可能有几种方法。

    1) 1)将/PGA 和 ENB 连接在一起、

    2) ENA 和 ENB 是互补 的、

    3) 3) 当两个电源彼此非常接近时有效使用 ORENx 信号(<FET body diode VF).

    但是、这些可能性在硬件中没有得到验证。 请在最终确定解决方案之前进行测试。 在此、我再次推荐 TPS25947。  优先级电源多路复用架构的实现更简单、并在硬件中进行了验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avhishek

    使用 TPS2456时是否存在任何问题、例如停产或不支持所需的函数性质。

    此致

    Ramesh Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ramesh、

    我们尚未在 TPS2456的硬件中验证此多路复用功能。 我们希望您在最终确定 解决方案之前验证 EVM 上的测试用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Avhishek、

    我们的要求是 4.5A@12V。 mΩ 的模块 TPS25947是否能够处理它、因为它的 RON = 28.3 μ F、这是非常高的。

    此致

    Ramesh Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    TPS25947的额定负载电流为5.5A、因此适合您的要求