This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033876/tlv61048-tlv61048

器件型号:TLV61048

您好!  

我们遇到了14V 输出电压升压转换器电流过流的问题。 我们在以下条件下测量了电流:

  • 使能引脚(EN)处于低电平状态(0V) 并且电感器已连接:电流 I = 340mA
  • 使能引脚(EN)处于低电平状态(0V) 并且电感器未连接:电流 I = 10nA
  • 使能引脚(EN)处于高电平状态(3.3V)并且电感器未连接:电流 I = 340mA
  • 使能引脚(EN)处于高电平状态(3.3V)并且电感器未连接:电流 I = 45mA

我们实现了数据表中建议的电路(请参阅下图)、并且我们特别使用了相同的电感基准。   

我们需要 解决来理解这个问题。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 Vin 和测试的负载电流? 通常、芯片不会在无负载的情况下消耗如此大的电流。 以下是我根据 EVM 测试的数据:

    • 使能引脚(EN)处于低电平状态(0V) 并且电感器已连接:电流 I = 28uA
    • 使能引脚(EN)处于低电平状态(0V) 并且电感器未连接:电流 I = 4uA
    • 使能引脚(EN)处于高电平状态(3.3V)并且电感器已连接:电流 I = 683uA
    • 使能引脚(EN)处于高电平状态(3.3V)并且电感器未连接:电流 I = 407uA

    请检查工作台设置以及除 TLV61048外的其他芯片的电流消耗。 在无负载条件下、mA 电流消耗是不可接受的。

    此致、

    俞宗怡