This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:建议布局的背景原因

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TLV61220, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033963/tps61222-background-reason-of-recommended-layout

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TLV61220TPS61220

你(们)好

我希望使用该 TPS61222升压转换器。 在本布局指南中、它提到它会造成稳定性问题。

1.能否解释一下稳定性问题的含义以及我在输出方面会看到什么? 或者更好的是、是否有某种可以推断的计算或关系?

2.建议走线应短而宽。 电容器和电感器应尽可能靠近 IC 放置。

a)是否可以解释提出这些建议的原因?

b)以及布线应具有多短/宽? 电容器/电感器应与 IC 的距离有多近? 是否有一个最小数?

 

请在这方面帮助我。 期待您的回复。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    好问题! 请参阅下面我的答复:

    1.能否解释一下稳定性问题的含义以及我在输出方面会看到什么? 或者更好的是、是否有某种可以推断的计算或关系?

    [ww]TLV61220在滞环 模式下使用 VOUT、FB 和 SW 来控制电感器电流。 如果布局不佳、则噪声可能会耦合到 这些引脚、从而 干扰电流感应、从而使 LSFET 或 HSFET 过早关闭或开启。 Vout 有时无法达到标称值、并且具有低频振荡。

    2.建议走线应短而宽。 电容器和电感器应尽可能靠近 IC 放置。

    [WW]是的、作为一般性建议。  对于 Cin、如果其远离转换器、则环路稳定性可能受到影响、并且瞬态性能也会降低。 有时、如果输入电容器太远或其电容太小、则可以触发 UVLO 电路。 有关输入 L-C 的环路稳定性、请参阅此应用手册。

    直流/直流电路输入滤波器的分析和设计

    COUT 非常重要 、因为开关电流会流入内部、因此应将其放置在尽可能靠近 IC 的位置、以便最大限度地减小 FET 应力并缓解 EMI 问题。

    对于 TPS61220、COUT 如果太远、可能会降低效率、并且环路通常不可预测 、如我在前面所述、

    电感器不能放置在很远的位置、SW 走线有很多噪声、并且会影响其他电路。

    3.b)以及布线应具有多短/多宽? 电容器/电感器应与 IC 的距离有多近? 是否有一个最小数?

    如果您不知道如何进行布线、[WWW]EVM 可以作为一个很好的参考。 布线宽度的接近程度和宽度通常取决于工厂限制。 我们建议客户将电容器尽可能靠近放置、但我可以看到一些客户  在 IC 和电容器之间具有1mm 的最小间隙 、以满足手工可焊性 考虑。 对于布线、VIN 和 VOUT 布线应较宽且稳定。 我建议为这些电源使用平面、而不是使用布线。 对于 GND、强烈建议在第2层使用实心 GND 层以及 GND 层、以考虑 EMI 和噪声。

    -文豪