This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:旁路电容器问题

Guru**** 2588655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033774/tps63020-bypass-capacitor-issue

器件型号:TPS63020

在规格9.2.2.5中、VINA 和 GND 之间的旁路电容器不应超过0.22uF。

但是、我们没有注意到这条评论、现在使用的是1uF。

此外、它工作正常、我们需要确认该电容器的影响。

我们是否应该更改为100nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大家好、Tao、

    如您所知、VINA 由 Vin 通过内部电阻器供电。

    因此、如果使用较大的旁路电容器、则在启动期间会消耗更大的内部电阻器。 此外、您将获得更糟糕的时序。

    最坏的情况是启动时 Vin 具有很高的斜率。

    因此、如果可以、请将其更改为推荐值。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao Zhang:

    感谢您的建议。

    最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tao、

    不用客气。    

    祝 你度过美好的一天!

    此致