This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:连续开关电流与温度间的关系

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032410/tps25982-continuous-switch-current-vs-temperature

器件型号:TPS25982

你(们)好

您能否帮助给出  TPS25982的"连续开关电流与温度"曲线?

负载电流约为13A、客户希望了解85°C 等较高温度下的输出电流能力。

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们不会描述 "连续开关电流与温度间的关系"。 我们描述了热关断时间与功率耗散之间的关系。 随着电流随功率耗散 的增加而增加、与较低的电流相比、器件将快速达到热关断温度阈值。 因此,器件可以在85°C 时处理13A,其功率耗散将决定它可以处理多长时间。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。