This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:TPS548A29感应对

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033178/tps548a29-tps548a29-sense-pairs

器件型号:TPS548A29

您好、先生、

当我使用差分遥感功能时,我是否可以使用8mil 电源走线/8mil GND 走线和差分长度的限制?

在 TPS548A29附近的电源迹线和 GND 迹线之间放置0.1uF 电容的开尔文感应吗?

如果我不想使用差分遥感、我可以使用从 FB 到 VSNS 的 RFB_hs 值-并在从 FB 到 VSNS 之间增加0.1uF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下周初讨论并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如数据表中所述、" FB 分压电阻器与远程位置之间的连接应是一对布线宽度至少为12mil 的 PCB 布线"。

    2.应将其放在感应点附近。 下面是 EVM 的捕获。

    如果不使用遥感、可以使用10kohm RFB_LS 作为 FB 和 VSNS 之间的电阻器、并且可以根据所需的输出电压计算相应的 RFB_HS。 我建议不要在 FB 和 VSNS 之间添加任何与 RFB_LS 并联的电容器、这会在环路中注入一个极点。 在大多数情况下、这会导致更差的负载瞬态性能和更小的相位裕度。  

    此外、我们还在 TI.com https://www.ti.com/product/TPS548A29上提供了计算器工具和 Webench 工具。 计算器工具位于"设计工具和仿真"中。 您可以使用它们来帮助您进行设计。

    谢谢、

    Andrew