This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710 REGN 和 MOS Qg

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033523/bq25710-bq25710-regn-and-mos-qg

器件型号:BQ25710

有关 BQ25710应用的两个问题。

在我的项目中、REGN 平均电流为50mA。 触发 REGN 电流保护有风险、对吧?

2. BQ25710对降压底部 MOS Qg 有要求吗?

祝你一切顺利、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    1.请仅使用 REGN 进行栅极驱动。  

    2.不,不是真的。 但是、我们建议参考 EVM MOSFET 选择以实现最佳性能。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”