This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430EVM:使用锁存窗口看门狗计时器监控微控制器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032829/tps3430evm-monitoring-microcontroller-with-a-latching-window-watchdog-timer

器件型号:TPS3430EVM
主题中讨论的其他器件:TPS3430

大家好、

我尝试设计具有锁存输出的看门狗计时器电路,这意味着当看门狗脉冲丢失或不在看门狗窗口中时,WDO 将提供恒定的低电平(0V),否则为高电平(5V 或3.3V)。幸运的是,当我查看数据表时,我找到了 TPS3430看门狗 IC。 在第24页的第8.2.3节中、它们有用于锁存窗口看门狗定时器的示例电路。 遗憾的是、当我实施参考设计时、我没有获得锁存输出 WDO。  作为开漏缓冲器、我在 参考设计中使用了 MC74VHC1GT07和1nF 电容器以及10k 上拉电阻器。  

 所以我的问题是,我是否缺少了什么?

此外、欢迎您分享最适合此用途的不同 IC 建议。

下面您可以看到 TI 推荐的锁存窗口看门狗计时器的原理图以及我的输入输出要求。

提前感谢您提出的所有意见和想法。 Recommended Design by TI in datasheetDesign Requirements

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    您能否为我提供电子邮件地址以便我离线联系您?  我们有一个正在运行的看门狗、它可能是您的应用的良好解决方案。  如果我们将此对话脱机、请单击"已解决"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以通过 veysi.adin@kist.re.kr 邮件地址联系我。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    感谢您提供电子邮件地址。  我已向您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    关于您提供的锁存电路和波形、您能告诉我波形中的"in"和"out"是什么?  请参阅以下内容:

    WDI 的频率是多少?

    下面是一个应用手册、详细介绍了如何锁存看门狗计时器。

    https://www.ti.com/lit/an/snva837/snva837.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您提到的文档、但问题是、在锁存为低电平后、我们必须通过将 VDD 拉至低于 VDDmin 来重置电路。 这意味着我们需要额外的复位。

    在我忘记添加的图片中、左侧是 WDI、右侧是 WDO、WDI 的频率为5ms、我们可以通过 TPS3430 IC 的 SET0和 SET1引脚进行设置。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    您所描述的是正确的。  如果 WDO 输出已锁存、则电路工作正常。  要解锁电路、是的、您需要重置电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望 IC 不需要重置电源、而是在 WDI 脉冲在故障后再次到达(且脉冲在间隔内至少1秒到达)时、它应该再次将(WDO)置为高电平、而无需我们进行任何干预来重置电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    我认为我们的器件与您刚才提到的器件不一致。  您能否绘制时序图?  我的问题是、您是否需要长时间看门狗输出不切换?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  我仍在等待您的回复。