This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对分离轨应用的建议

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM2586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033529/recommendation-for-split-rail-application

主题中讨论的其他器件:LM317LM2586

您好!

现在我已经花了两天时间进行搜索、但在参考设计中找不到任何东西、并且 Web 工作台工具也不成功。

我需要一个针对以下问题的解决方案:我有一个+15V 直流输入、我需要从它生成双极轨:+5V 和-5V。 它们将驱动一些用于音频的模拟运算放大器电路、因此噪声是一个问题。 我想接近好的旧 LM317/337的性能、它的噪声/纹波电压可达到-85dBu 至90dBu。 重要提示:虚拟接地不是选项、设计具有系统接地、我无法提升模拟接地。 好吧,我可以,但是很难…… 因此、参考系统接地将使器件设计更加简单。

关于电流负载、我不知道我确切需要多少、不确定如何为音频应用计算该值。 但我认为、对于每轨大约1A 的电流、我处于节省侧、将有一些余量。 通常、我只放置 LM317/337、从未遇到过麻烦。 但变压器始终存在双极轨、现在情况不再如此...

几年前、我在寻找一个类似的问题、但使用+/- 12V 时、我正在考虑 LM2586S、但设计从未离开概念阶段 、因此我不知道该解决方案的噪声性能。 我认为 National 不是 TI 拥有的。 有一个很好的网络工具用于设计、这似乎已经消失了。

空间和效率不是主要的设计目标。 PCB 上还有很多空间可供使用。 即使使用后跟 LDO 的转换开关进行预稳压也可能正常。  

有什么想法要使用什么? 请原谅我这个愚蠢的问题、我对电源电路设计完全陌生、我之前从未需要详细介绍过。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、LM317等模拟器件无法将单个电源轨分为两个反极性的电源轨、而您仍具有与两个新输出电源轨接地相同的15V 输入接地。

    但您可以使用变压器来实现这一点、例如反激式拓扑。 然后、您可以在反激式输出端添加类似 LM317的器件、以满足您的噪声规格。

    如果您不需要两个输出的接地端与15V 的接地端相同、则可以使用串联电容器拆分电源轨、并且电容器的中点是输出接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如反激式拓扑所提到的、实际上您也可以使用 Flybuck 拓扑。 但无论您需要哪种变压器或耦合电感器、都可以将单个输入轨拆分为两个相反电源轨、然后使用 LM317或类似器件来满足您的噪声规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在哪个器件中查找反激式/反激式拓扑? 变压器或耦合电感器很好、正如我说过的、空间足够大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、您可以将 LM2586用于反激式转换器。

    对于 Fly Buck、您可以从 LM5037开始。